This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296A-Q1:偏置电流

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1498460/ina296a-q1-bias-current

器件型号:INA296A-Q1

工具/软件:

客户在我们的设计中使用100 μ Ω 分流器、我们使用2个 INA296放大器(A3–50增益和 A5–200增益)。 在我的工作范围内需要流经两个 IC 的检测引脚的偏置电流。

A3器件 工作范围:数据表显示 -40mV 至40mV (需要-50mV 至50mV 的波形)

A5器件工作范围:数据表显示的 是-8mV 至8mV (需要的波形适用于-10mV 至10mV)

准确校准传感器。 PLZ 提供这些详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    也许我误解了这个问题。  数据表给出了我读取后的信息。  请参阅下面的。  如果您讨论增益误差摆幅高和摆幅低、则会受到限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    工作范围 A 3器件仅为-50mV 至50mV 、但数据表显示的范围为-400mV 至400mV。 对我来说、提取工作范围的数据是相当困难的。 是否可以共享范围以下的数据

    A3器件  (需要-50mV 至50mV 的波形)

    A5部分  (需要-10mV 至10mV 的波形)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Duru、

    这是一种典型的器件、可能会有所不同。  该图应足以为每个图形生成一个可作为良好估计值的斜率。

    因此、对于 A3、在 Vsense = 0且  IB–200mV 时的32µA 估算值是 IB +的斜率、而50µA–时的斜率是25µA +的斜率。  我们在 TINA 和 P-SPICE 中的模型执行了类似的操作、因此您可以使用该模型 来获取估算值。

    此致、

    Javier