This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA994-Q1:该 PSpice 模型上通过 V+引脚的电流沿错误方向流动

Guru**** 2353800 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2991
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1507662/opa994-q1-current-flowing-the-wrong-direction-through-v-pin-on-this-pspice-model

器件型号:OPA994-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA2991

工具/软件:

我正在使用这个模型,并注意到一些奇怪的行为。

当我接线测试电路(在 PSpice for TI 中)时、流经 V+的电流会离开运算放大器、而不是流入运算放大器来为输出供电。 离开 V+和 OUT 引脚。 它应该进入 V+、流经 OUT 引脚。 我尝试使用文本模型并在第三方 SPICE 程序中使用它,并注意到同样的行为。

在此模型中、V+的极性似乎有问题。 是否可以通过修复此问题获得更新的模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BERT:   

    Unknown 说:
    Current 同时离开 V+和 OUT 引脚。 它应进入 V+并离开 OUT 引脚。

    到目前为止、我无法重现您在 Tina 所拥有的一切。 请确保 OPA2991以线性模式运行。 输出端为100 Ω 时、输出端会出现显著的压降、其行为可能是非线性模式或表现出一些奇怪的行为(这是可能的)。  

    e2e.ti.com/.../OPA2991-E2E-04282025.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我们在高功耗下测试运算放大器、因此我有100Ω 负载。 但我使用10kΩ 负载重新测试了设计、并发现了相同的行为。 最初、运算放大器消耗其1.35mA 静态电流、这是我预期的行为。  ~、当我的输出电流从0mA 上升到~μ A 1mA 时、运算放大器的电源电流消耗下降到 μ A 0.3mA。

    当输出电流增加时、电源电流会如何下降? 这违反了我对基尔霍夫现行法律的基本理解

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BERT:  

    我明白您的意思。 Spice 模型并不完美、可能会有问题-自去年11月以来、我们开始对通用运算放大器提供支持、我确实注意到在特定场景下会出现问题。  

    在 Spice 模型中更正这些缺陷需要时间。 如果您需要模拟重负载、理想的方法是暂时使用理想的运算放大器。 OPA2991能够拉取或灌入比典型运算放大器更高的电流。 一旦您满意理想运算放大器仿真、您可以反向计算或仿真功率耗散、并查看 OPA2991是否能够满足给定环境条件下的这些热耗散条件。 这是我在这种情况下最好的建议。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Raymond!

    实际上、我们观察的是较少的散热、而更多的是升压转换器在高负载下为其中几个运算放大器供电时所使用的稳定性。  所幸的是,这个 项目不是目前最紧迫的任务,所以我将 看看 OPA2991并尽我所能,暂时.

    感谢您的帮助!

    伯特·考斯基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BERT:  

    如果您要使用并联多个运算放大器来提高电流、请查看应用手册。  

    https://www.ti.com/lit/ab/sboa553a/sboa553a.pdf?ts = 1743061788697 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond