This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALM2403-Q1:ALM2403-Q1

Guru**** 2353800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1508021/alm2403-q1-alm2403-q1

器件型号:ALM2403-Q1

工具/软件:

在 ALM2403数据表页面 no:-16提到电源电压是15V 和旋转变压器输入是7 V rms ,

我的问题是、旋转变压器输入电压7V rms 是否意味着所需的峰峰值为19.796V。 如何仅使用+15V 电源呢?

需要增加+15V 电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shailesh:

    没错、15V 运算放大器电源轨上无法实现7Vrms 的电压。  

    但该表是正确的、因为我们使用差分激励方案、其中每个放大器通道在 CH2上贡献3.5V rms 激励和180度相移。  

    这意味着该7V rms 实际上表示负载(旋转变压器)上的 RMS 电压。

    抱歉、这里有任何混淆、我理解这在数字上看起来是不正确的。  

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    Jacob