This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3501:电容器值误差

Guru**** 2819905 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV7239, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1506938/tlv3501-capacitor-value-error

器件型号:TLV3501
主题中讨论的其他器件:LMV7239TLC555

工具/软件:

我实现了这一电路。 但我有一个问题。 我使用高精度 LCR 表测量电容器的容值。 然后我将其插入到电路中的位置。 给电路上电并以数学方式计算所产生频率范围内的电容值时、可以找到另一个电容值。 换句话说、计算值与在 LCR 表上测量的值 I 之间存在差异。 例如、测得的电容器 I 为102pF 的计算结果为114pF。 有这么大的差异是不是正常的? 我在使用不同的电容器时也会遇到这种情况。
问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的公式是否考虑了传播延迟? 布线和元件也具有电容、我想 LCR 表不是无限精确。 12 pF 听起来像是一个合理的总误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     考虑到电路板的结构、我认为出现这么多错误并不正常。 误差率接近10%。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Osman、

    电容足够低、这个百分比不是观察该误差的方法。 12pf 不是很多。 可以尝试速度更快的比较器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ron。

    但我需要将错误标准化。 添加更大的电容器时、很难在测量值和计算值之间建立有意义的关系。 这使得频率和电容器之间的关系变得困难。 我需要在频率和电容值之间建立一种数学关系。 我无法确定任何失调电压或增益。 我还测试了 LMV7239

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Osman、

    此振荡器类似于 TLC555计时器的功能。 我将使用该数据表中的公式。

    对于(RA+ RB)、请使用 R1 +[ VOH 的输出电阻]。  

    对于(Rb + ron)、请使用 R1 +[ VOL 的输出电阻]。  

    TPLH 和 tphl 是比较器传播延迟。 输出频率为1 / tc (H)+  tc (L)]

    由于此公式很复杂并且所需的值可能很难获得、因此大多数设计人员会测量实际结果、然后调整值或 R1以微调频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的详细说明。

    我想澄清一下我的实际目标:我不是尝试将频率微调到一个目标值。
    我的实际目标是 来确定实际电容值 基于测量频率的值。

    换言之、我测量输出频率、想根据输出频率准确计算电容。

    考虑到振荡器的内部电阻(VOH、VOL)和传播延迟会影响测量、
    您会推荐哪种方法 根据测量的频率正确反算电容值?

    我应该先表征输出电阻和延迟、还是应该以不同的方式进行处理?

    感谢您提供任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Osman、

    在这种情况下、对于包括100pF 的范围、极大地增加了 R1。 较高的电阻会使内部驱动电阻产生影响。 较低的频率使传播延迟变得不那么有效。  

    最终 C1是否始终存在、但是否可变或是否连接了不同的盖子?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道您的成本限制、但可能必须使用已知的精确电容进行校准。