Other Parts Discussed in Thread: OPA320, ADS9219EVM
主题中讨论的其他器件:ADS9219EVM、OPA320、 REF3450
工具/软件:
您好团队:
Vocm 引脚上的电流消耗是多少? 客户希望将电压基准输出与该引脚连接。 因此、需要仔细确认确切的值。
此致、
Austin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: OPA320, ADS9219EVM
工具/软件:
您好团队:
Vocm 引脚上的电流消耗是多少? 客户希望将电压基准输出与该引脚连接。 因此、需要仔细确认确切的值。
此致、
Austin
您好、Austin、
好问题;克莱门斯在他的早期回答中提供了一个很好的答案。
您可以查看 TI 的 ADC EVM (如 ADS9219EVM)、了解 FDA 和 ADC 的连接方式、包括 REF7040等支持电路。
在我提到的 EVM 上、OPA320会缓冲 ADC 的 VCM 输出、以驱动 FDA 上的 VOCM 引脚。 在设计外部 VOCM 时、您有多种选择。
此致、
Alec
输出电压无关紧要;VOCM 和 VOUT 引脚彼此隔离。
您必须计算流入或流出 VOCM 引脚的电流。 例如、假设 VIN+ 和 VCC− 连接到±10V、并且 VOCM 引脚连接到具有5V 输出的 REF3450、则流经上电阻器的电流为(10V−5V)/ 30 kΩ= VCC 167 µA、通过下电阻器的电流为(5V −(−10V))/ 30 kΩ= 500 µA。 差值为333 µA、必须由基准提供。 (REF3450能够做到这一点。)