This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4130:Vocm 处的电流消耗

Guru**** 2652505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA320, ADS9219EVM, REF3450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1508304/ths4130-current-consumption-at-vocm

器件型号:THS4130
主题中讨论的其他器件:ADS9219EVM、OPA320、 REF3450

工具/软件:

您好团队:

Vocm 引脚上的电流消耗是多少? 客户希望将电压基准输出与该引脚连接。 因此、需要仔细确认确切的值。

此致、

Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压基准必须能够覆盖2× 30 kΩ 分压器;实际电流取决于电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    好问题;克莱门斯在他的早期回答中提供了一个很好的答案。   

    您可以查看 TI 的 ADC EVM (如 ADS9219EVM)、了解 FDA 和 ADC 的连接方式、包括 REF7040等支持电路。

    在我提到的 EVM 上、OPA320会缓冲 ADC 的 VCM 输出、以驱动 FDA 上的 VOCM 引脚。  在设计外部 VOCM 时、您有多种选择。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    如果输出摆幅在5V 共模电压下具有2Vpp、则最大电流消耗变为(6V-5V)/30k Ω= 33uA。 我的理解是否正确?

    此致、

    Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:  

    感谢您的答复。 本参考资料对我有很大帮助

    此致、

    Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电压无关紧要;VOCM 和 VOUT 引脚彼此隔离。

    您必须计算流入或流出 VOCM  引脚的电流。 例如、假设  VIN+ 和 VCC 连接到±10V、并且 VOCM 引脚连接到具有5V 输出的 REF3450、则流经上电阻器的电流为(10V−5V)/ 30 kΩ= VCC 167 µA、通过下电阻器的电流为(5V −(−10V))/ 30 kΩ= 500 µA。 差值为333 µA、必须由基准提供。 (REF3450能够做到这一点。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    我很高兴我们能够提供帮助。  如果您的问题已解决、或者您需要更多支持、请告诉我们。

    此致、

    Alec