This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA892:放大器的不同频率正弦输入信号会产生不同的输出波形失真

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA892, OPA891

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1506498/opa892-different-frequency-sinusoidal-input-signals-to-the-amplifier-give-different-output-waveform-distortions

器件型号:OPA892
主题中讨论的其他器件: OPA891

工具/软件:

电路原理图如下所示:

物理 PCB 板如下所示:

两根射频连接线仅用于测试由两个 OPA892构成的两级放大。

不同频率下的输入信号(蓝色)和放大后的输出信号(黄色_"开启反转")如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我查看了提供的信息、很好奇您是否可以尝试移除 C6并探测 R8电阻器后面。 现在、我想排除示波器通道的电容和任何容性负载。 如果可能、我还会尝试增大 R8电阻器、以进一步隔离任何电容。 这应该允许我们在电路上没有任何附加应力的情况下探测两个阶段、以确认其行为是否符合预期。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我很高兴看到你的答复! 对于提供了错误的电路原理图、我深表歉意。 前天清理 PCB 时、我发现 U2实际上焊接了 OPA891、R2不是24 Ω、而是220 Ω。因此、我在上面发送的测试波形结果是第一级 OPA891正向放大和第二级 OPA892反向放大。 我为此道歉!
    同时、根据您提供的输出容性负载的提示、我做了一些测试。 我移除了两根射频连接电缆以减少寄生参数的影响。 我还移除了 C6。 测试原理图如下所示:

    然后、我使用两种不同长度的 SMA 转 BNC 电缆来模拟不同的输出负载电容、并获得不同的结果。 两根电缆的图片如下所示:

    输入标准双指数信号、短电缆测试波形(左)、长电缆测试波形(中、右):

    可以看出、短电缆的失真远小于长电缆的失真、但短电缆的波形结果仍然可以看到轻微失真。 当我将 R8更改为51Ω 时、长电缆和短电缆的结果相同。 结果波形与上面最左侧的图相同、也存在轻微失真。 好消息是、当输入正弦信号时、肉眼无法看到失真。 正弦信号测试图如下所示:

    针对输入标准双指数信号的轻微失真结果、我开始怀疑这是由前端的两级 OPA891引起的 因此、我分别在 C1和 C2处添加了一个8pF 电容器、然后再次进行测试、发现效果有所改善、但不明显。 然后、我尝试在 R24处添加51 pF 的电容、结果几乎无失真。 结果如下所示:

    虽然现在获得的结果是好的、但我仍然想知道在 C1和 C2处添加8pF 电容器并在 R24处添加51pF 电容器是否存在隐藏的危险。 我只知道这样做可能会降低整个电路的带宽。 同时、我还想知道为什么 OPA891需要在 C1和 C2处添加8pF 电容器以及在 R24处添加51pF 电容器才能获得非失真输出结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我很高兴您的电路具有更高的性能。 似乎添加反馈电容可以滤除信号中的较高频率噪声。 添加这些电容器不应引起任何问题、因为在电路中添加反馈电容器是很常见的。 将电容器直接添加到同相输入也不应该是问题、但是您可能会在电容器和输入引脚之间添加一些隔离串联电阻。 在极少数情况下、由于输入级晶体管和外部电容器之间的相互作用、直接在输入引脚上的电容已导致振荡。 隔离该电容器作为预防措施不应改变信号性能。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议。 您提出的所有建议都非常实用! 非常感谢您的答复!