This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:LM358DR

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1503307/lm358-lm358dr

器件型号:LM358

工具/软件:

您好、

我们有库存的 LM358DR 上有两个商标-一个带有德州标识、没有此标识。  

我们所有带有您徽标的 PN 产品 在测试后都取得了积极成果。 都没有这个标识,得到了负面的结果。  您能建议将此标记区别开来吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rog:

    Unknown 说:
    您能建议将此标记区别开来吗?

    这些标识看起来正确无误、这是产品中的最新变更、请参阅已发布的 PCN。   

    这是针对标识变更发布的 PCN。

    https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/4884/PCN20211123004.0.pdf

    Unknown 说:
    我们所有带有您徽标的 PN 产品 在测试后都取得了积极成果。 所有没有此徽标、结果都是负面的。

    除了标识变化外、晶圆制造厂也发生了变化。  

    https://www.mouser.com/PCN/Texas_Instruments_PCN20210212001_20210215181529275.pdf

    该标识19K 于2001年制造、45M 于2024年制造。 这些都是用旧的和新的 FABS 制造的。  

    这些是等效的设计、但由于晶圆制造厂的变化、可能会存在一些差异、您观察到了这一点。  

    如果您能够提供原理图、我将查看它并建议进行修改或更改以提高性能(如果有)。 请告诉我们。  

    如果您不想在公共论坛上发帖、请通过 E2E 发布"友谊"申请、我们可以私下或通过 TI 的内部电子邮件进行沟通。  

    此致、

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rog:

    我将关闭此查询、因为我没有收到您的消息。  

    如果您还有其他问题、请告知我。  

    此致、

    Raymond