主题中讨论的其他器件:OPA2365、 OPA2830、 OPA2356、 TLV3604
工具/软件:
尊敬的专家:
我有一个包含 OPA2365A 的 PCB 板、我想将其替换为具有更高增益带宽的 OPA、以将50MHz 信号从0.9V 放大到3V。 是否有可与可用 PCB (与 OPA2365引脚对引脚兼容)配合使用的 OPA? OPA2830是不是一个选项?
非常感谢、
中海市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的专家:
我有一个包含 OPA2365A 的 PCB 板、我想将其替换为具有更高增益带宽的 OPA、以将50MHz 信号从0.9V 放大到3V。 是否有可与可用 PCB (与 OPA2365引脚对引脚兼容)配合使用的 OPA? OPA2830是不是一个选项?
非常感谢、
中海市
您好、 中海、
要将0.9V 至3V 的50MHz 信号放大、需要大于3的增益和大于50MHz 的大信号 BW。 因此、OPA2830将无法达到所需的 GBW。
我们有一系列电压和电流反馈放大器来支持这一点;我需要更多输入来建议使用合适的放大器、即 OPA2365引脚对引脚兼容。
谢谢
Vikas J
以下是搜索 GBW 至少为165 MHz 的双通道电压反馈运算放大器:
ti.com/amplifier-circuit/op-amps/high-speed/products.html#78=In 更改为 V-&89=电压 Fb&480=2&23typ=165;8000
您可能需要根据以上问题的答案添加更多筛选器。
尊敬的 Vikas:
答案: 我想放大 TCXO 输出(图1中给出的削波正弦波)来驱动时钟缓冲器(ADCLK905、数据表在此处- https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADCLK905_907_925.pdf)、它输出逻辑信号。
答案: OPA 可以像 TCXO 一样输出方波或削波正弦。 输出是交流耦合的。
答案: 电源为3.3V。
图1.
非常感谢、
中海市
ADCLK905具有差分输入、您的时钟信号实际上是数字信号、因此 TLV3604等快速比较器可能更合适。 以下是具有 LVDS 或 RSPECEL 输出的比较器列表:
ti.com/amplifier-circuit/comparators/products.html#116=LVDS;RSPECL
(如果 TCXO 具有已知的共模电压、请将其用作比较器的基准电压。 否则、您可以使用简单的低通滤波器从时钟信号生成该信号。)
如果您有 LVDS 信号、则可能不需要额外的时钟缓冲器。