This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA365:适用于 OPA2365的引脚对引脚兼容器件、可实现更高的增益带宽

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2365, OPA2830, OPA2356, TLV3604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1507647/opa365-pin-to-pin-compatible-part-s-for-opa2365-for-a-higher-gain-bandwidth

器件型号:OPA365
主题中讨论的其他器件:OPA2365OPA2830OPA2356TLV3604

工具/软件:

尊敬的专家:

我有一个包含 OPA2365A 的 PCB 板、我想将其替换为具有更高增益带宽的 OPA、以将50MHz 信号从0.9V 放大到3V。 是否有可与可用 PCB (与 OPA2365引脚对引脚兼容)配合使用的 OPA? OPA2830是不是一个选项?

非常感谢、

中海市   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    要将0.9V 至3V 的50MHz 信号放大、需要大于3的增益和大于50MHz 的大信号 BW。 因此、OPA2830将无法达到所需的 GBW。
    我们有一系列电压和电流反馈放大器来支持这一点;我需要更多输入来建议使用合适的放大器、即 OPA2365引脚对引脚兼容。  

    1. 您是否提供了50MHz 正弦波信号?
    2. 所需的精度是多少? 是否需要与 OPA2365类似的失调电压、或者信号是交流耦合的?
    3. 电源电压是多少?

    谢谢

    Vikas J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是搜索 GBW 至少为165 MHz 的双通道电压反馈运算放大器:
    ti.com/amplifier-circuit/op-amps/high-speed/products.html#78=In 更改为 V-&89=电压 Fb&480=2&23typ=165;8000

    您可能需要根据以上问题的答案添加更多筛选器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

     

    1. 您是否提供了50MHz 正弦波信号?

    答案: 我想放大 TCXO 输出(图1中给出的削波正弦波)来驱动时钟缓冲器(ADCLK905、数据表在此处- https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADCLK905_907_925.pdf)、它输出逻辑信号。   

    1. 所需的精度是多少? 是否需要与 OPA2365类似的失调电压、或者信号是交流耦合的?

    答案:  OPA 可以像 TCXO 一样输出方波或削波正弦。 输出是交流耦合的。   

    1. 电源电压是多少?

    答案:  电源为3.3V。  

    图1.

    非常感谢、

    中海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克莱门斯:  

    我将按照您的链接进行搜索。  

    非常感谢、

    中海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、中海、

    您可以使用 OPA2356、即与 OPA2365引脚对引脚兼容。 此外、我将这个主题移至时钟团队、以提供正弦波-方波和其他替代方案。

    谢谢
    Vikas J



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADCLK905具有差分输入、您的时钟信号实际上是数字信号、因此 TLV3604等快速比较器可能更合适。 以下是具有 LVDS 或 RSPECEL 输出的比较器列表:
    ti.com/amplifier-circuit/comparators/products.html#116=LVDS;RSPECL

    (如果 TCXO 具有已知的共模电压、请将其用作比较器的基准电压。 否则、您可以使用简单的低通滤波器从时钟信号生成该信号。)

    如果您有 LVDS 信号、则可能不需要额外的时钟缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    我将订购 OPA2356并测试。  

    此致、

    中海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克莱门斯:

    我尝试了作为你的建议。  TCXO 无法在 ADCLk905输入端驱动100 Ω 负载。 TCXO 输出电流仅为2mA。   

    此致、

    中海市