Other Parts Discussed in Thread: OPA350, OPA1632
主题: OPA1632中讨论的其他器件
工具/软件:
再次大家好、 Marek Lis 和 Art Kay。 我最后又尝试使用 OPA350调试该电路板。 查看您帮助我的原始线程"测量输出为双模拟(预期)输出级别"。
根据要求、我移除了 OPA350、然后测量出6V DC ON TP20 (应~ 3V DC)。

为完整起见:
每个引脚上的 OPA350电压读数:
引脚2:3.0 V
引脚3:1.5 V
引脚4: 0.0 V
引脚6: 6.0 V
引脚7:4.9 V
其他测试点电压:
TP3: 12V
TP5:3.2V
TP10: 0V
TP19:3.2 V
TP18:4.9 V
OPA1632引脚上的电压:
引脚1:6.1 V
Pin2:6.1 V
引脚3:12V
引脚4:6.1 V
引脚5:6.1V
引脚6:0 V
引脚7 12 V
引脚8:6.1 V
引脚7 应该未连接(请参阅下面的原理图)
我的原理图的电源部分的其他部分、并重复我的 APO1632的路径:



演示了 PCB 层上 OPA1632的引脚7

现在是否有任何关于如何利用上述信息缩小此问题范围的提示? 非常感谢!
标记