This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA350:测量的输出为双模拟(预期)输出电平- Pt2

Guru**** 2589165 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA350, OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1494527/opa350-measured-output-is-double-simulated-expected-output-level---pt2

部件号:OPA350
主题: OPA1632中讨论的其他器件

工具/软件:

再次大家好、 Marek Lis 和 Art Kay。 我最后又尝试使用 OPA350调试该电路板。 查看您帮助我的原始线程"测量输出为双模拟(预期)输出级别"。

根据要求、我移除了 OPA350、然后测量出6V DC ON TP20 (应~ 3V DC)。

为完整起见:

每个引脚上的 OPA350电压读数:

引脚2:3.0 V

引脚3:1.5 V

引脚4: 0.0 V

引脚6: 6.0 V

引脚7:4.9 V

其他测试点电压:

TP3: 12V

TP5:3.2V

TP10: 0V

TP19:3.2 V

TP18:4.9 V

OPA1632引脚上的电压:

引脚1:6.1 V

Pin2:6.1 V

引脚3:12V

引脚4:6.1 V

引脚5:6.1V

引脚6:0 V

引脚7 12 V

引脚8:6.1 V

引脚7 应该未连接(请参阅下面的原理图)

我的原理图的电源部分的其他部分、并重复我的 APO1632的路径:

演示了 PCB 层上 OPA1632的引脚7

现在是否有任何关于如何利用上述信息缩小此问题范围的提示?  非常感谢!

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马雷克将在本周回来,我已经分配给他,因为他更熟悉你的申请。

    请给他几天时间答复。

    感谢您的耐心和帖子。

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记、

    很抱歉延迟、帖子分配不正确。

    输出始终为6V 的原因是由于该节点被比运算放大器更强大的器件强制设置为6V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,罗恩 Michallick,是的,我理解这一点,这是在我的第一个线程,我在这里提到的这篇文章.  我希望对我在这里发布的问题、尤其是引脚7上的电压有一些回应/指导、因为我正在寻求帮助来解决该问题。  也许 Marek Lis 可以拿起这个,因为他在我原来的线程中为我解决这个问题?!

    感谢您的帮助。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记。

    我重新分配了 Marek Lis 来帮助你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记、

    移除 OPA350后、当您考虑 AmpRef 连接到 Vocm (引脚 2)时、您仍然可以在输出6V 处看到这一事实不应感到意外。  

    当 Vocm (引脚2)没有外部驱动器时、OPA1632 Vocm 由内部分压器驱动为1/2 Vs。  

    下面是 OPA1632功能方框图、其中显示了 Vocm 被驱动至6V 且电源电压(V+)为12V -请参阅下方的。

    总而言之、出现电压为6V 而不是3V 时的 AmpRef (Vocm)、最可能的原因是 OPA350电源电压或其输出引脚连接出现故障-如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marek Lis、这真的有助于我了解在哪里寻找问题。  我已经查看了所有连接的 OPA1632的所有连接引脚、 在评估每个引脚的电阻时(使用 DMM 上的200 kΩ 设置)、我发现了一些有趣的结果。 为完整起见、我以红色文本提供了每个连接的 OPA1632每个引脚的测量结果以供您评论(运算放大器标识符编号与我原理图中的编号匹配):

    输出级 OPA1632运算放大器:  

    U2:

    引脚1: ∞Ω Ω

    引脚2: 0.7 kΩ

    引脚3: 0.7 kΩ

    引脚4: ∞Ω Ω

    引脚5: ∞Ω Ω

    引脚6: 0.0 kΩ

    引脚7: 51.9 kΩ

    引脚8: ∞Ω Ω

     

    U3:

    引脚1: ∞Ω Ω

    引脚2: 0.7 kΩ

    引脚3: 0.7 kΩ

    引脚4: ∞Ω Ω

    引脚5: ∞Ω Ω

    引脚6: 0.0 kΩ

    引脚7: 51 kΩ

    引脚8: ∞Ω Ω

    U2和 U3之间引脚读数看起来是等效的。

     

    输入级 OPA1632运算放大器:  

    U8:

    引脚1: ∞Ω Ω

    引脚2: 0.7 kΩ

    引脚3: 0.7 kΩ

    引脚4: ∞Ω Ω

    引脚5: ∞Ω Ω

    引脚6: 0.0 kΩ

    引脚7: 51.9 kΩ

    引脚8: ∞Ω Ω

     

    U11:

    引脚1: ∞Ω Ω

    引脚2: 0.6 kΩ

    引脚3: 0.7 kΩ

    引脚4: ∞Ω Ω

    引脚5: ∞Ω Ω

    引脚6: 0.0 kΩ

    引脚7: 0.0 kΩ

    引脚8: ∞Ω Ω

     

    U12:

    引脚1: 0.7 kΩ

    引脚2: 0.7 kΩ

    引脚3: 0.7 kΩ

    引脚4: 0.7 kΩ

    引脚5: 15.5 kΩ

    引脚6: 0.0 kΩ

    引脚7: 15.7 kΩ

    引脚8: 15.7 kΩ

     

    U13:

    引脚1: ∞Ω Ω

    引脚2: 0.7 kΩ

    引脚3: 0.7 kΩ

    引脚4: ∞Ω Ω

    引脚5: ∞Ω Ω

    引脚6: 0.0 kΩ

    引脚7: 50.2 kΩ

    引脚8: ∞Ω Ω

    U2、U3、U8和 U13之间的引脚读数看起来是等效的。  运算放大器 u11和 U12的结果值得怀疑。 您能否就我下一步应该怎么做提供一些意见?  其中一个问题可能会导致我的问题吗?

    此致。

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记、

    OPA350无法将 AmpRef 驱动 至3V 的唯一解释是其输出处于高阻抗状态。  这仅在以下情况下才可能实现:

    1. OPA350损坏

    2.针脚6与 AmpRef 之间连接不良

    3. 5V 电源与引脚7之间的连接不良

    4. CM_BIAS 和引脚2之间连接不良

    5.接地和插针4连接不良

    因此、不要再寻找其他地方、因为问题仅在于 OPA350。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marek Lis。  因为我的 OPA350是通孔的、所以我会更换它并重新测试、以排除损坏的器件。  在上面的第4点、您的意思是:"CM_BIAS 和引脚 3之间的连接不良"吗?

    此外、当您说"连接不良"时、您能否提供一些更多信息、说明您的意思以及我应该测试哪些内容来证明这种"连接不良"?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间

    我认为 Marek 指的是冷焊点(连接不好)

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我表示 CM_BIAS 和引脚之间的连接不良  3. 连接不良可能是由以下任何因素造成的:

    -冷焊点  

    - 电线磨损或暴露导致意外短路

    -连接松动

     连接或绝缘腐蚀

    -开关故障等