This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2907-N:CAN't 作为过零检测器获得一致的结果

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1508199/lm2907-n-can-t-get-consistent-results-as-zero-crossing-detector

器件型号:LM2907-N

工具/软件:

嗨、Im、使用图中的原理图  

图28. 具有齐纳调节输出幅度的磁性拾取缓冲器  

 图片:

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2907-n.pdf?ts = 1745942840622&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM2907-N

VCC 为5V Im、会收到一些输出信号、但不足以触发我用于在微控制器和 LM2907之间进行缓冲的 Smidth 触发器。

这是我的原理图:

请告诉我如何解决此问题。 LM2907的输出应该是3.3V、但摆幅更低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jordan:

    这可能是齐纳电压造成的。 脉冲只能像齐纳二极管上的压降一样高。  

    我不太熟悉 ZMM33二极管、但电压规格似乎只有在 Iz = 5mA 时才推导得出。  如果电流低于5mA、则不会达到3.3V。 您是否有方法检查电流? 或者仔细检查齐纳二极管两端的压降?  

    您可以使用 RC 电路关闭二极管(如下图所示)以获得1/2 VCC 的输出。

    此致、

    Robert Clifton