请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2907-N 工具/软件:
嗨、Im、使用图中的原理图
图28. 具有齐纳调节输出幅度的磁性拾取缓冲器
图片:
VCC 为5V Im、会收到一些输出信号、但不足以触发我用于在微控制器和 LM2907之间进行缓冲的 Smidth 触发器。
这是我的原理图:

请告诉我如何解决此问题。 LM2907的输出应该是3.3V、但摆幅更低

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
嗨、Im、使用图中的原理图
图28. 具有齐纳调节输出幅度的磁性拾取缓冲器
图片:
VCC 为5V Im、会收到一些输出信号、但不足以触发我用于在微控制器和 LM2907之间进行缓冲的 Smidth 触发器。
这是我的原理图:

请告诉我如何解决此问题。 LM2907的输出应该是3.3V、但摆幅更低

尊敬的 Jordan:
这可能是齐纳电压造成的。 脉冲只能像齐纳二极管上的压降一样高。

我不太熟悉 ZMM33二极管、但电压规格似乎只有在 Iz = 5mA 时才推导得出。 如果电流低于5mA、则不会达到3.3V。 您是否有方法检查电流? 或者仔细检查齐纳二极管两端的压降?
您可以使用 RC 电路关闭二极管(如下图所示)以获得1/2 VCC 的输出。

此致、
Robert Clifton