This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:INA333单电源模式和输出失调电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1509020/ina333-ina333-single-supply-mode-and-output-offset

器件型号:INA333

工具/软件:

您好的团队、

我们在新项目中使用 INA33仪表放大器。 我们在单电源模式下使用 INA333。 已将 V+引脚连接到3.6V、将 V-引脚连接到 GND。 由于是单电源模式、INA333的 Vref 引脚连接到1.8V (电源的中点)。 TINA 仿真模型如下所示:

根据数据表、输出端存在一个失调电压50mV。

1.单电源模式下连接电源与 Vref 的方式是否正确?

2.是否可以消除输出的50mV 偏移? 如果可能、如何操作?

3.对于单电源模式操作、增益计算的公式是什么?

4. INA333可读取的最小差分输入电压是多少?

此致、

Aakash Dey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aakash、

    1. 是的
    2. 在配置了器件的增益101中、偏移量应为1.035mV
    3. 在所有运行条件下、增益计算方式为
      (IN+- IN-)*(1 +(REF/RG))+ 100 kΩ
    4. 最小电压取决于误差目标

    此致、
    Gerasimos