This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THP210:THP210 MFB 滤波器仿真

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: THP210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1509484/thp210-thp210-mfb-filter-simulation

器件型号:THP210

工具/软件:TI TINA

您好、

我正在尝试对 THP210数据表的"9.2.1 MFB 滤波器"部分中所示的电路进行仿真。 我更改了电压源、以便 THP210拥有3.3V 的单个电源、并且共模电压设置为1.5.V 输入信号是正弦波、为20mVpp。 由于增益为5V/V、我预计会看到放大的差分信号。 但是、瞬态仿真结果不符合该预期。 非常感谢任何帮助。 我还附加了 TI TINA 工程。

BR

e2e.ti.com/.../thp210_5F00_mic tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olaf、  

    Unknown 说:
    我更改了电压源、以便 THP210具有3.3V 的单电源电压、共模电压设置为1.5.V. [/报价]

    除非输入使用双电源轨、否则还需要满足输入电压共模要求  

    在 THP210中、方框图如下所示。 您正确建立了 Vocm、但由于在单电源轨中使用3.3V 电压、因此输入仍然需要满足输入 Vcm 工作范围。 对于单电源轨、最小电源轨为3Vdc。  

    如果您的原理图是使用双电源轨且满足输入 VCM 范围、请参阅上图、则无需偏置输入电压。 根据您的配置、输入需要满足输入 VCM 范围、才能在线性范围内运行。 因此您在 THP210仿真中没有看到5V/V 放大系数。   

    以下是输入 Vbias 电压或输入以 GND 为基准的仿真。

    e2e.ti.com/.../thp210_5F00_micA-05052025.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond