This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA331:温度范围内的最大输入失调电压漂移

Guru**** 2663355 points

Other Parts Discussed in Thread: INA331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1509439/ina331-max-input-offset-voltage-drift-over-temperature

器件型号:INA331

工具/软件:

INA331的最大输入失调电压温漂是多少?

数据表中仅指定了典型值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、  

    欢迎来到 E2E!  

    我们没有为输入失调电压漂移指定最大规格、但您可以在图中查看典型分布:  

    您的系统的最大温漂要求是多少? 多大的温度范围内?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供有用的数据。  
    尽可能降低漂移、从而无需校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、  

    您能更详细地解释一下您的系统吗? INA331的用途是什么、允许的误差容差是多少?  

    此致、
    Ashley