This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4171-Q1:传播延迟时间

Guru**** 2814035 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4171-Q1, OPA171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1510588/opa4171-q1-propagation-delay-time

器件型号:OPA4171-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA171

工具/软件:

您好的团队、  

对于 OPA4171-Q1、您能和我分享输入到输出传播延迟时间吗?  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    您能与我共享 OPA4171-Q1的输入到输出传播延迟时间吗?  [/报价]

    您提到延迟的背景是什么? 从输入到输出的延迟是多长。 假设您要讨论的是传入模拟信号的时间延迟(μ s、毫秒或更长)、例如 RC 延迟、开关电源软启动。 我们讨论的是哪种波形?

    此致、

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:  

    我的意思是传播延迟是指 输入端的阶跃信号、即从 VIN 的50%到 VOUT 的50%的延迟时间。  

    我想知道放大器本身的延迟时间、不包括外部 RC 元件。  

    谢谢!

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    我想了解放大器本身的延迟时间、不包括外部 RC 元件。  [/报价]

    如果输入和输出在交流响应 BW 的平坦区域内运行、则输入和输出之间没有延迟或延迟微不足道。  

    e2e.ti.com/.../OPA171-Squarewave-05072025.TSC

    OPA171的 UGBW 为3MHz、其交流响应行为如下所示、其中波特图的平坦区域不应出现延迟(基于 GBWP 线性近似值)。 如果输入信号距离运算放大器响应曲线的截止频率或极点大约1个十倍频程、则没有延时时间或相位延迟。  

     截止频率之后的一个十倍频程内、会出现轻微延迟、其中相位延迟 θ(θ)约为-arctan (f/fp)、具体取决于工作频率。 延时时间=θ/(360*f)是角度和频率之间的转换。  

    对于某些低压摆率运算放大器、您可能会在大信号中看到方波的转换部分、但这未指定为延时时间。   

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond