请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS3001 工具/软件:
您好、我们使用的是 THS3001HV、但我们看到、当器件变热时、一些器件会发生振荡、例如以20ns 6V 峰峰值方波驱动时。 这是一个已知问题吗? 除了改进的冷却之外、您是否有任何建议的缓解措施? 示例一名技术人员尝试在输出和接地之间添加一个串联 RC 缓冲器电路、这有助于增加稳定时间和功率损耗、但可能会对稳定时间和功率损耗产生负面影响。