This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3001:THS3001HV 在较高温度下发生振荡

Guru**** 2620665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1510148/ths3001-ths3001hv-oscillates-at-higher-temperatures

器件型号:THS3001

工具/软件:

您好、我们使用的是 THS3001HV、但我们看到、当器件变热时、一些器件会发生振荡、例如以20ns 6V 峰峰值方波驱动时。 这是一个已知问题吗? 除了改进的冷却之外、您是否有任何建议的缓解措施? 示例一名技术人员尝试在输出和接地之间添加一个串联 RC 缓冲器电路、这有助于增加稳定时间和功率损耗、但可能会对稳定时间和功率损耗产生负面影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    我记得之前听说过该器件会直接由于裸片温度而振荡。  对于这种高压器件、输出信号相对较小、我很惊讶您会看到这样的问题。 您能分享电路的原理图和负载条件吗?  

    此致、

    Ignacio