This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALM2403-Q1:ALM2403-Q1短路电流与 V+之间的关系

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ALM2403-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1510602/alm2403-q1-alm2403-q1-the-relationship-between-short-circuit-current-vs-v

器件型号:ALM2403-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

有一个有关 ALM2403-Q1的快速问题:

1. PLS 共享 短路电流与 V+之间的曲线、如下所示

2.对于引脚3 /SH_DN、它是否具有高阻态状态? 或仅支持高电平和低电平输出?

期待您的答复,谢谢。

BR、

杭街

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的杭杰:  

    我们没有短路电流与 V+的精确曲线、但您可以通过爪形曲线看到不同电源上的输出电流行为:  

      

    当器件关断时、运算放大器输出将进入高阻抗状态。 请查看摘录自以下数据表:  

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    此致、
    Ashley