This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:XTR111 (0-10V 至4 -20mA)

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111, XTR117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1509808/xtr111-xtr111-0-10v-to-4-20ma

器件型号:XTR111
主题中讨论的其他器件:XTR117

工具/软件:

您好 Robert。  

我使用基于 XTR111的电路、遇到了一个问题、即一旦连接24V 环路、输出电流就会卡在30mA 上。 以下是详细信息:

  • 问题描述:

    • 当 I 连接24V 环路时、输出电流(Iout)立即跳至30mA 并保持恒定、无论输入电压(Vin)如何。

    • 为了进行故障排除、我拆下了24V 回路并仅连接了接地(GND)。 然后施加了10V 的输入电压(Vo2)、输出电流 Iout 为11.45mA。 但是、当我重新连接24V 环路时、输出电流再次跳至30mA。

  • 组件详细信息:

    • 问题3:BC857B (PNP 晶体管)

    • Q4:SI2343 (P 沟道 MOSFET)

  • 我已检查的内容:

    • 进行更改后、电路中的加热问题已经解决、并且不再出现我在 XTR117中遇到的过热

    • 基准电阻器(Rref)和反馈环路似乎是正确实现的。 已检查所有连接。 已检查所有组件。  

    • 仅当连接24V 电源时才会发生该问题、导致输出电流超过预期范围。

您能帮助我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "连接24V 回路"究竟是什么意思? 如果 VSP 引脚上没有电压、XTR 就根本无法工作、VIN 电压绝不能超过电源电压。

    SET 引脚上的电压是否正确(与 VIN 相同)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将24V 连接到 VSP 引脚时、意味着我在 VSP 上连接24V 端口。  

    VIN 处的电压最大仅上升到10V。

    另外、在 SET 引脚上、我得到的电压与我在 VIN 上提供的电压完全相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dheeraj:

    Unknown 说:
    为了进行故障排除、我卸下了24V 回路、并且仅连接了接地(GND)。 然后施加了10V 的输入电压(Vo2)、输出电流 Iout 为11.45mA。 但是、当我重新连接24V 环路时、输出电流再次跳至30mA。

    我想进一步说明。 在此测试中、您移除了 VSP 引脚上的电源电压、并在 VIN 引脚上施加电压、让系统驱动电流? 除了在 VSP 上、是否还在其他任何位置施加24V 电压? 您驱动的负载阻抗是多少?  

    VIN 处的电压最大仅为10V。

    问题是您违反了器件的绝对最大额定值。 输入范围的关系还取决于电源电压范围。 因此,为什么克莱门斯说你违反了它,基于你如何描述你的测试。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Robert、正如您上次提到的、这个24V 电源来自另一个电路板、该电路板仅连接到 XTR111。 在同一电路板上、我将 Iout 连接到如下所示的电路。 我对 VSP 施加了24V 电压、我在 VIN 上提供0V 至10V 电压、这与我在 VSET 引脚上看到的完全相同。
    ACI 电路在我们读取4 -20mA 电流的其他电路板中工作良好。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dheeraj:

    正如您上次建议的那样、此24V 来自另一个主板

    上次、在 这个主题中、我按如下所示连接了电路板:  

    在同一电路板上、我已将 Iout 连接到下面所示的电路。

    与电路板的关系如下所示? 是这样吗?  

    Unknown 说:
    为了进行故障排除、我卸下了24V 回路、并且仅连接了接地(GND)。 然后施加了10V 的输入电压(Vo2)、输出电流 Iout 为11.45mA。 但是、当我重新连接24V 环路时、输出电流再次跳至30mA。

    执行此故障诊断时、请 卸下24V 端口板、但 仍为 VSP 提供24V 电源? 如果我理解正确、则电路如下所示。 是这样吗?  

    我将在 VIN 处提供0V 至10V 电压、这与我在 VSET 引脚上看到的电压完全相同。

    VSET 与 VIN 紧密匹配不是问题。 假设会发生这种情况。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、第二个图像与另一个电路板的关系正确。 在第三个图中、我从 VSP 中移除了24V 电压。 当时、我在 VIN 下提供10V 电压、并收到11.45mA 的输出。
    在第一个图中、我已将 AVO 引脚直接连接到 VIN 引脚、而无需3K 和12K 电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dheeraj:

    在第三张图片中、我从 VSP 中删除了24V。 当时、我在 VIN 上提供了10V 电压、并收到了11.45mA 的输出。

    好的、您是否能够执行相同的测试、但现在对 VSP 施加24V 电压、并且负载为115 Ω?  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我会这么做。 但一旦我将24V Iout 连接到第二个图中所示的设置、我获得的电流是从0到10V 的所有30mA 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dheeraj:

    执行此操作时、请检查 IS、VG 处的电压以及负载 R35上的电压。

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IS 和 VG 处的电压为14V、R35上的电压将达到8.2V、远高于预期。 这就是我们 STM 显示最大原始值4095的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在原理图中、Q4的源极和漏极已互换(图7-2显示了正确的方向)。 在错误的方向上、即使晶体管关断、体二极管也允许电流通过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯,我的坏。  
    这解决了我的问题。