This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA838:具有 BPW34的跨阻放大器(1us 脉冲宽度)

Guru**** 2796915 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA838, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1503945/opa838-transimpedance-amplifier-with-bpw34-1us-pulse-width

器件型号:OPA838
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

工具/软件:

您好、

我将实现一个基于 OPA838的跨阻放大器。

我正在使用 BPW34、希望检测和评估1MHz 的信号。 近似电流在200nA 和80uA 之间变化。 将安装一个高通滤波器和第二个放大器级。 我遇到了 OPA838、当时有一个使用 光电二极管电路设计工具向我推荐的电路。 然后、我重建模型并与 Tina 进行仿真。 遗憾的是、电路无法按预期工作、我不知道为什么会这样。 IG1信号目前仅用于测试目的、只是一个5uA 的方波、偏移为5uA、因此这应该提供频率为1MHz 的0-10uA 方波。

   

我想这种背景图确实看起来像 okey。

 

是否有人知道我的行为有误或可能出现什么问题?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    感谢您使用该工具并提供反馈。

    您是否专门询问为什么瞬态曲线在0到2us 范围内的行为类似?

    您能分享 Tina 原理图吗、以便我们对其进行分析吗?

    此致、

    Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    我认为电路无法正常工作。

    1. 是的、正好在0-2us 之间、我发现它的行为很奇怪。
    2. 如果像工具中一样将电源电压设置为3.3V 和 GND、并且按照工具中的建议将 VBias 设置为-3.3V、就会收到错误消息。
    3. 如果更改电源电压并降低输入电流、则输出不再遵循1MHz 信号。 (在该工具中、我指定了80uA-200nA 的范围)    

    我知道我只能为 OPA838提供+-2.5V 电压、必要时我会进行更改。  

    e2e.ti.com/.../1MHz TSC_5F00_TIA.TSC

    此致、

    Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    感谢您提供所有详细信息、我将查看它并返回给您。

    此致、
    Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    我连接了您的电路、我没有看到上面提到的任何奇怪的行为。 请查看下面的屏幕截图、我还附上了下面的 TINA-TI 原理图。 如果我在这里遗漏了一些东西、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../1MHz TSC_5F00_TIA_5F00_Aditya.TSC

    此致、
    Aditya Gosavi