This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308EVM:输入信号和失调电压计算

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA308, PGA308EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1511313/pga308evm-input-siganl-and-offset-calculation

器件型号:PGA308EVM
主题中讨论的其他器件:PGA308

工具/软件:

您好的团队、

我们希望测试 PGA308 EVM 的输出行为、因此我们希望将差分1mV 正弦信号连接到500Hz 的输入和1.65V 的共模电压。

是否可以在不使用传感器的情况下、直接将来自信号发生器的正弦信号连接到 PGA308 EVM 的输入引脚上? 我想问的是、该信号以接地为基准、还可以从哪里获取共模电压?

下一个问题与失调电压计算有关。 如果我不使用粗略失调电压调整我不需要考虑所有启用的粗略失调电压调整值、那么是否正确?

另一方面、如果我启用粗略失调电压调整、则需要考虑所有启用的粗略失调电压调整值。 在这种情况下、我可以取哪个值来生成失调电压? 数据表中提到的失调电压用于禁用粗略失调电压调整。

我期待着您的回答。

此致

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix、  

    不过、我建议使用 PGA308EVM 的内置传感器仿真器来评估 PGA308、这是一种更好的方法。  

    如果您想继续使用信号发生器、需要考虑以下几点。  
    以下是 PGA308的传递函数:  

    假设电源和基准电压为5V。  
    以下设置将显示0.2V 的理想输出:  

    理想输出:差分输入(1mV)*前端 PGA (100)*输出放大器增益(2)= 200mV  

    失调电压以输入为基准=(实际输出-理想输出)/(增益)

    实际上、输出测量值为205mV、失调电压 RTI =(205mV -200mV)/ 200 = 25uV

    请注意、"增益"如何是前端增益和输出增益、因为它是信号链。 这是否足以用于评估?  

    祝您一切顺利、
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolina、

    很高兴再次听到您的声音!

    我是否正确理解传感器仿真器是 GUI 中的仿真部分? 设置仿真是否需要执行哪些步骤?

    EVM 旨在用于进行 EMC 测试。 因此、将使用信号发生器提供输入信号。 您能帮我了解如何将信号发生器连接到 EVM 引脚吗?  

    您会提出什么建议? 我的想法是使用 Vin1的信号连接。 对于 Vin2、是否应该连接信号发生器的接地连接?  

    另外、也感谢仿真中的计算。 我是否可以通过仿真计算来实现理想的失调电压计算? 我还可以在那里计算温度偏移吗?

    此致

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:  

    很高兴再次收到您的来信、感谢您提供有关 EMC 测试的更多信息。 您知道您尝试通过哪种标准吗?  

    在这种情况下、我不会使用传感器仿真器。

    我将使用 USB-DAQ 和 EVM GUI 对 PGA308进行编程、然后继续在独立模式下使用。 有关独立模式的详细信息、请参阅器件用户 指南:PGA308用户指南(修订版 B)的第5.5节。

    我将其中一个输入连接到1.65V、将另一个输入连接到驱动大约1.65V 的正弦波1mV 的函数发生器。 PGA308内的编程值将与上述仿真屏幕截图相匹配。 失调电压的计算方式相同。  

    对于温度温漂、通常取的是整个温度范围内的偏移量、并且斜率适合该偏移量。 在本例中、它看起来为0.2uV/°C 下面是一个示例、如果您需要更多示例、我也附上了我的 Excel: e2e.ti.com/.../support.xlsx

    祝您一切顺利、
    Carolina