This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350:AMC1350

Guru**** 2620965 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1350, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1511623/amc1350-amc1350

器件型号:AMC1350
主题中讨论的其他器件: AMC3330

工具/软件:

您好、  

是否可以按照以下配置使用 AMC1350来测量中性点位移?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    是、这可以正常工作、但 VDD1电源必须以 GND1为基准。 我在您的原理图上没有看到此电路、因此无法确认。  

    如果出现此问题、AMC3330可能更合适、因此无需额外的隔离式电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDD1是一个以 V_中性 点为基准的独立电源。  
    所以实际配置就是以下配置:



    但我不确定这样做是否可行。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:  

    感谢您提供更完整的原理图。 您是否需要持续测量?  

    到目前为止、您可以通过该电阻分压器从 VAC 到中性点再到 PE 永久连接。  

    您可能需要考虑添加 TPSI2140类型的隔离开关、这样就可以定期测量 PE 的中性点、并且没有持续电流从 VAC 流向 PE。