This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308:PGA308AIDRKT PCB 封装尺寸

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1510306/pga308-pga308aidrkt-pcb-footprint

部件号:PGA308

工具/软件:

是否有一个文档显示 PGA308 DRK 封装的 PCB 占用空间? 数据表和封装图未显示实际的推荐封装尺寸。 我是从 Ultra Librarian (TI 的直接链接)下载的、但我使用的 PCB 供应商会对照制造商图纸仔细检查所有封装尺寸。  

Scott Metzger  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:  

    欢迎来到 e2e :)  

    今年早些时候、我们收到了一个 e2e、指出了在 数据表-放大器论坛-放大器- TI E2E 支持论坛中 PGA308 - DRK 封装:PGA308:DRK 封装测量的焊盘和模板图存在错误

    为了解决这个错误、封装团队更新了焊盘图案以遵循当前标准。  

    以下是新旧土地模式之间差异的屏幕截图。 旧焊盘图案为红线。 新的焊盘图案是橙色区域。 当前的做法是将 PCB 焊盘延伸到封装边缘之外0.2mm。 可以看到、旧设计延伸到封装边缘之外。 此外、过孔尺寸也发生了变化。 标准过孔现在直径为0.2mm、而不是直径为0.3mm。 我们还尝试防止印刷后将过孔放在焊锡膏下方。 这就是过孔布局不同的原因。

    我从 Ultralibrarian 下载了文件,它们似乎是旧的土地模式。  

    我已提交申请、要求在超准测试中更新此器件的焊盘图案。
    我不知道为什么 ePOD 在线没有显示新的焊盘图案,我已经联系了包装团队,但预计会有一些延迟,因为工程师生病了。  

    祝您一切顺利、
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:  

    包装团队听说最新的 ePOD 已在我们的系统中传递、但没有在 TI.com 上发布。 我希望它在一周结束时上线-一旦达到,我会请求新的 ultralibrarian。  

    祝您一切顺利、
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:  

    好的-今天的最新更新-承诺。  

    以下是最新的焊盘布局:  

    我希望它将在周末发布在网络上。 超级图书馆管理员请求最多需要3天、也已提交。  

    祝您一切顺利、
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢所有的更新!. 附件似乎缺少覆铜和建议的阻焊层扩展所需的信息。 我的 PCB 正在按照 III 类(制造和组装)进行制造。 电路板公司对封装尺寸进行了100%审查、将需要一张展示以下层的图纸: 铜焊盘、阻焊层扩展{散装建议是可以的}、粘贴掩模{显示在您的第三篇文章中}。

    Scott Metzger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:  

    数据表已更新、您能查看它是否满足您的所有需求吗?  具有可编程增益和失调电压的单电源自动置零传感器放大器数据表(修订版 B)


    超大利巴里人的努力正在进行中。  

    祝您一切顺利、
    Carolina