This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA690:OPA690上激光二极管的驱动器

Guru**** 2658835 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA357, OPA690, LMH13000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1498697/opa690-driver-for-a-laser-diode-on-opa690

器件型号:OPA690
主题中讨论的其他器件:OPA357LMH13000

工具/软件:

您好团队。 我在 OPA690上为激光二极管构建了一个驱动器。 控制信号是一个40 kHz、1.8 V 的正弦波。问题是输出端只有一个正弦信号、但激光器不会点亮。 但如果没有晶体管、一切都正常工作。 在第二个微电路的输出端、我得到了一个没有失真和190 mA 的干净正弦波信号。 您看到了什么错误? 问题是、当我将微电路更改为 OPA357并将第二个级联传输到单极电源时、一切都运行正常。 但我需要整个电路由双极电源供电。 请帮助我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emil、

     基于您的调查结果的几个问题:

    1. 当您只移除晶体管 Q1时、激光器是否亮起、图示中的其他一切都是相同的?
    2. 是否使用晶体管、但将第一级更改为 OPA357、将第二级更改为单电源、激光灯亮起?
      1. 在原理图中、第二级已经是-5V 的单电源、是否需要双电源?

    谢谢您、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sima Jalaleddin。 第一个问题的答案是肯定的、激光在没有晶体管的情况下亮起。
    第二个问题的答案是我不知道,我没有检查。
    第三个问题是、我需要与电路中相同的电源。 +5V 接地。 这是电路中的双极电源。 感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看集成激光驱动器 LMH13000、它使您能够使用 VSET 引脚对激光进行调制。