主题: INA226、 SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
我正在进行直流负载实验以验证 INA230的电流/电压。
这是我们的测试报告、正如您所看到的、当电流负载变高时、电流测试结果很容易超过规格。
我想了解有关 SW 的详细设置(例如如何设置校准寄存器或分流电阻器等)
我已更新文件"ina2xx.c"、是否可以更改此文件的值以改善当前度量问题?
我们的设置:
最大预期电流= 4.6A
Rshunt = 0.01 Ω
CURRENT_LSB = 4.6/32768 = 0.000140380859375
校准寄存器值= 3647.220869565217
实际电流负载:0.2A
BRS