This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3201-Q1:输入引脚的绝对最大额定值

Guru**** 2769745 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3201-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1511077/tlv3201-q1-abs-max-ratings-for-input-pins

器件型号:TLV3201-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在考虑 TLV3201-Q1、从数据表中 有一条注释 提到"摆幅可能超过电源轨0.5V 的输入信号的电流必须限制在10mA 或更低"。 客户认为 本应用手册有点困惑、因为它可能会被解读为、如果电流限制为10mA、它们可能会让输入信号摆动超过(VCC)+0.5V。

无论任何输入电流如何、客户都应将输入电压保持在(VCC)+0.5V 以内、这是否正确? 在数据表中指定此要求的任何原因或背景?

谢谢您、

Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Muwei、

    10mA 限制用于保护输入保护:

    指定的输入范围为 VEE -0.2至 VCC + 0.2V

    0.2V 后、输入二极管开始导通、需要限制该电流以防止损坏输入电阻器和二极管。

    显然、需要较大电压(10V)才能使10mA 通过1K 电阻(远远超过绝对最大值)

    如数据表中所述、如果可能超过输入、则建议使用外部钳位、但应将其保持在超过电源轨0.5V (肖特基钳位)以下。