This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA818:OPA818相邻引脚之间的封装电容是多少?

Guru**** 2620665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1510177/opa818-what-is-the-package-capacitance-between-adjacent-pins-of-opa818

器件型号:OPA818

工具/软件:

您好、您能告诉我该器件的反馈和反相输入(引脚2和3)之间的预期电容吗? 我将其用作 TIA、在更高的跨阻电平下、它会影响带宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    我问了团队、我们可以大致估计、这些引脚之间大约有50fF 到100fF 的寄生电容。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ignatio,这种电容是否包含在零件的 SPICE 模型中,还是需要从外部添加到模型中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    不、这不是典型的建模方法。 输入电容是我认为 sis 包含在大多数(如果不是所有)模型中的唯一电容。  该模型中不会捕获任何其他电容、例如电路板或封装寄生效应。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ignatio 的解释、这解释了仿真模型和电路板之间大约额外的0.05pF。