This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:xtr115和 DAC8741H

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G373, DAC8742H, DAC8742HEVM, XTR115, DAC8741H, TIDA-01504, AFE881H1, AFE882H1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1502624/xtr115-xtr115-with-dac8741h

器件型号:XTR115
Thread 中讨论的其他器件: DAC8741H、SN74LVC1G373 、DAC8742H 、DAC8742HEVM、 TIDA-01504AFE881H1AFE882H1

工具/软件:

你(们)好  

我们能否将 DAC8741H 与 XTR115连接起来。您能解释一下当互连时此电路将如何工作吗

Sreekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XTR115无法提供超过3.75 mA 的电压、因此您将无法为测量电路供电、即、这是无法实现的。  DAC8741H 数据表显示了一个包含独立电源的示例电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:  

    我不知道 DAC8741H 会在何处消耗超过1mA 的电流。 实际上、这基于 提到该系统的总电流预算为2.6mA 的 TI Design。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sreekar、

    DAC8741H 可以通过两种方式与4 -20mA 电流环路连接。 发送器侧和接收器侧。  

    我将讨论发送器侧、因为这个可能就是您所说的。

    我们拥有许多出色的参考设计、如 采用 HART 调制解调器的高精度环路供电式4-20mA 现场变送器参考设计。 虽然它是离散的、但 DAC8741H 与 XTR115的交互方式是类似的。  DAC8741H 将连接到 LOOP+ 、输入连接到 XTR115。

    需要记住的一个重要事项是 IRET 将连接参考设计示例中所示系统中的所有"接地点"。 但是、您不会将 IRET 接地、否则您会违反所有2线4 -20mA 电流环路需要正常运行的浮动接地点。  

    此外、正如 Clemens 所说、所有输入器件都应小于消耗的3.75mA 电流、以便能够获得适当的输出。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert  

    感谢您的快速答复。 我已经完成了设计 TIDA01504。

    我的设计。 如果需要在下面的电路中实现任何更改、您能更新吗?它会非常有帮助。

    我的整个 CKT 电流消耗小于3.5mA

    此致

    Sreekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sreekar、

    我找到了另一篇 E2E 论坛帖子、上面问了一个类似的问题: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1412216/dac8740h-dac8740h-compatibility-with-the-xtr115 

    我有一些意见/问题

    首先、输出端选择的旁路电容器对于 HART 通信而言过高。 则需要降低该值。 这是数据表中的建议。  

     SN74LVC1G373的用途是什么?  

    预期的输入电流范围是多少?  

    XTR115的绝对最大电源电压为40V、但工作电压为36V。 我将再次检查 TVS 二极管在该系统工作的所有预期温度范围内是否符合该标准。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

    我在设计中实现了从22nf 到2nf 的旁路电容器更改、以消除噪声

    我有一个小采石场、当我们计算得到499k 的交流和直流电流的 RMS 值时、串联电阻为49.9K。

    您能建议我们应该实施哪种电阻器吗

     SN74LVC1G373的用途是什么?

    我们将其用于来自 MCU 的 PWM 信号输入。它将充当锁存器。

    此致

    Sreekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreekar:

     SN74LVC1G373的用途是什么?

    SN74LVC1G373的用途就是我要问的。 很抱歉混淆。  

    您能建议我们应该实施哪个电阻器吗

    我们可能需要将此主题移至负责 DAC8741H 的团队、以获取更详细的答案。 4999kohm 是否是引起问题的原因?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

    我想以这种方式实施我的设计。

    您能详细解释一下如何使用 DAC8742进行校准吗?

    我们可以使用 DAC8742进行校准吗?并详细说明 MOD_OUT 引脚和 MOD_IN 引脚工作原理。

    这是我在我的设计中得到的震撼。请帮助我。

    此致

    Sreekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

    您可以建议使用哪种应用软件来通过 dac8742校准 FIED DEVICE (xtr115+MCU)吗?

    可以使用哪些驱动器。

    此致

    Sreekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sreekar、

    我将把这个主题交给负责 DAC8742的 DAC 团队、因为他们是主题专家。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreekar,


    我通常负责处理有关 DAC8742H 的问题。

    看起来您要构建的器件是现场变送器。 一般而言、我认为这就是连接这些器件以实现协同工作的方式。 在原理图中、您有 STM32微控制器、然后是 XTR115电流环路变送器。

    DAC8742H 是一款 HART 调制解调器、可将 HART 位通信转换为 UART 或 SPI。 它不理解 HART 协议、但仅将一组位转换为另一组位。 DAC8742H 有一个 MOD_IN 引脚可电容耦合到正电源并检测 HART 通信、然后有一个 MOD_OUT 引脚可发送±500mV 信号、该信号将通过 XTR115转换为环路中的电流。

    校准是什么意思? DAC8742H 调制解调器不解释 HART 命令。 它接收 HART 信号并将其转换为位。 微控制器会解析 HART 命令、它会响应 HART 命令并将响应发送回 DAC8742H。 这个用于解释 HART 命令的固件称为 HART 栈。 因此、没有针对此类电路的任何特定应用软件。 我们有 DAC8742HEVM、但这仅适用于 DAC8742H、不解释任何 HART 协议。

    您可以在此处找到 DAC8742HEVM:

    https://www.ti.com/tool/DAC8742HEVM

    总结一下有关 HART 的一些信息、下面是 HART 协议指南:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slaaeh0

    我认为您在 TIDA-01504中有很好的 TI 设计参考、但下面是一些较新器件的几个应用手册。 同样、我认为您已经拥有适用于 DAC8742H 的应用手册、但这些手册更详细地讨论了所需的一些 HART 测试。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slaaeh8

    https://www.ti.com/lit/pdf/slaaer4

    同样、这些说明适用于一些较新的 HART 调制解调器器件(AFE881H1和 AFE882H1)。 我指出了它们是为了展示这些系统的 HART 测试方面。


    Joseph Wu