This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074:热问题至60度

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1511493/tl074-thermal-issue-to-60-degree

器件型号:TL074

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 TL074I 在光伏逆变器工程中进行电池电流检测。

现在他们发现 U22_TL074I 存在60度的热问题。 请您帮助查看下面的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    这是现有电路还是此部件最近发生了60C 问题? 我想知道这些问题是否与新的制造厂运算放大器有关。  

    e2e.ti.com/.../TL074-60C-issues-05092025.TSC

    此器件中最近由于晶圆制造厂的变更而发布了 PCN、问题很可能与此变更有关。 您能描述60°C 时的症状吗? 它是否与运算放大器输出端的稳定性问题有关? 封装中的哪些运算放大器在60C 时会出现问题。 如果使用新的制造厂运算放大器、我们需要对电路进行一些补偿。 请向我们提供详细信息。  

    https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5046/PCN20221219006.1.pdf

    您能提供这些圈出的器件上的电容值吗? 这些电容器为 C454、C457、C458。 C487、C489。 此外、我想知道整流器电路使用了哪些二极管。 它将帮助我补偿电路.  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond