This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:电压感应项目

Guru**** 2930600 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393, TL331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1511120/lm393-voltage-sensing-project

器件型号:LM393
主题: TL331中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我正在为我的项目使用 LM393 IC、  

项目标题:自动售货机中直流电机的电压检测  

我正在分享一个原理图、 如果有任何问题、请纠正我

此致

Saurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurav:

    该电路的预期输入和输出是什么?

    PV-O/P 信号是什么、其电压范围是多少? OUT1和 OUT2端口通向哪里? 是什么驱动因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OUT 1和 OUT 2连接到 MCU

    在--马达反馈
    OUT --监测电路的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurav:

    我仍然不清楚您的电路的预期功能、因此我只需指出在查看您的原理图后我注意到的一些事项。

    1. C17和 C18的目的是什么? 让比较器的输出驱动电容器会减慢输出的切换速度。

    2.对于指示灯 LED ,为什么它们与输出并联? LED 基本上会将输出的低电压钳位。 它们不能与 R26和 R62串联吗?

    3. LM393的通道1和通道2目前基本相同的电路。 您在两个通道上将相同的输入电压与相同的基准电压进行比较、但基准和输入是反相的。 MCU 只能从一个通道获取有关 PV-O/P 信号监控的相同信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以分享该 Ic 的电路图  
    我向你描述了我的问题。
    1、我们使用的是24V 直流电动机,但有一个限位开关与电动机相连。
    2.我们要读取该电动机的限位开关电压。
    3.我会分享电机的图像吗?
    4. LM393或 TL331 ..请帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurav:

    我已经向您发送了一个朋友的请求。 请随时通过私人消息发送任何其他图像。

    您能通过私人消息发送更完整的原理图吗? PV-O/P 是限位开关上的电压吗?

    LM393是 TL331的双通道版本。 您选择的器件取决于此电路所需的通道数。 根据我所见、原理图中的两个通道上比较了相同的信号、因此我认为只需要一个通道。