This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA138:电流测量

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: INA138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1512366/ina138-current-measurement

器件型号:INA138

工具/软件:

尊敬的所有人:

我想使用以下原理图来测量三相逆变器中的电流、即测量相电压。

下面的原理图中有什么问题。  

1.当我提供直流电压时,它提供正确的输出电压  

但是

1.当我提供1微秒脉冲时,它提供非常高的输出电压。  

如何解决问题

或者我可能必须解决我们如何采样电流进行测量的问题吗?

逆变器将在20-25kHz 开关频率下工作…

提供1微秒脉冲输入时的 O/P 波形  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、  

    根据原理图、我会说这可能是饱和问题。 INA138是一款 单向放大器、因此只能测量正向电流。 它无法测量反向电流、也无法测量到真正的零、因为您会在尝试将放大器驱动到接地轨时将其驱动到接地轨。 一旦输出饱和、一旦恢复到正常工作条件、输出就会恢复、但该返回可能附带时间和输出不规则性、如这种情况。 您可通过向负载添加小的直流失调电流来测试此理论、从而从 GND 拾取器件、并查看这是否校正输出。