This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37D73:TRF37D73的输出是否反相? /属性延迟

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37D73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1508338/trf37d73-is-the-output-of-the-trf37d73-inverted-propergation-delay

器件型号:TRF37D73

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TRF37D73、有两个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我正在考虑使用 TRS37D73来实现1ns 的脉冲放大、

您能回答这个问题吗?

(1) TRF37D73的输出是否反相?
我查看了 TINA TI 参考设计、发现它是反向的。
理解它被反转了是正确的吗?

e2e.ti.com/.../TRF37D73.TSC

(2) TRF37D73的传播延迟规格是什么?
您能告诉我典型值和最大值吗

——

 感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    感谢您的问题。 延时时间的最准确模型将是 S 参数、因为它们是测量的。 SPICE 模型将是器件性能的拟合近似值。 我已经绘制了从输入到输出的功率增益相位、您可以看到低频下存在180度相移、这看起来像是时域的反相。

    您可以通过将弧度中的展开相位值除以2*pi*f 来使相位达到延时时间 所图示如下:

    看起来有140 ps 到80 ps 的延迟。

    如果还有任何问题、请告诉我、
    基定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gideon:

    感谢您的答复。

    我知道检查延迟特性的最可靠方法是使用 S 参数。

    我有一些问题。

    请告知您。

    ーーーQuestions μ s

    (1)您是否使用了脉冲阶跃响应来检查 SPICE 模型中的延迟特性?

    (2)相位特性显示了180°在低频范围内的相移。

    我知道此时、运算类似于反转。

    (3)随着频率增加、相移减小、在5.3GHz 下、相移为0°。

    现在了解输入和输出相位相同(非反相)是否正确?

    (3)此外、在6GHz 的频率下、相位的前进幅度约为20°。

    使用单脉冲时、我们是否应该将相位延迟考虑为340°?

    在这种情况下、延迟时间为340/(360×6G)=157ps。 这是正确的吗?

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    1.我只是在使用 S 参数。 SPICE 模型是一个拟合行为模型,因此为了保证性能,我使用了 S 参数,这些参数是测量的。

    2.是的,是的,在低频下,存在180度相移,这看起来像是一个反相。

    3.是的,是的。

    4.是的好一点,因为 TI 还没有建立一个非因果 IC 哈哈. 因此、在相位超前20度时、延迟可想象为340度、在6GHz 时对应于157ps。 但在您考虑了反转(加上180、而不是360)后、这相当于大约74 PS。 我在原始图中是不正确的、看起来我减去了180、而不是添加。 更正后的图如下所示。 请注意、我添加180而不是360、因为我考虑了取反。

    我还添加了一个脉冲输入来查看响应。 时域图如下所示:

    红色曲线是输入、蓝色曲线是输出。 放大并在右侧进行缩放。 如您所见、延迟约为63ps、与我们的频域图大致匹配。

    谢谢、
    基定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gideon:

    感谢您的答复。

    我可以更深入地理解 TRS37D73的反应。

    我与客户分享。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi