This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM211:双电源

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: LM211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1512892/lm211-dual-power-supply

器件型号:LM211

工具/软件:

尊敬的专家:

我们正在评估 LM211、目前有一个问题。 我们的双电源为+19V 和-10V、规格表中指示的最大值为±18V。 我注意到该电压值基于 VCC 和 VCC -的中点值、因此我想问我们的+19V 和-10V 双电源是否也可以正常工作?谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些规格有些误导性。 总电源电压为29V、因此中点相对于电路接地为+4.5V。

    您尚未指定要使用的集电极和发射极电压、但您的电压处于数据表的限制范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    +19和-10还可以。 请注意、输入电压范围将是-8.5V 至+17V。

    只需注意、集电极和发射极引脚与 V-的距离存在限制

    发射极引脚和 V-之间的限值为30V。

    正如 Clemens 所问的、您打算如何处理发射极和收集器引脚? 他们设定了极限。

    如果您将发射极引脚接地、则应该可以正常工作、因为您距离只有10V。 集电极可上拉至+40V。

    此外、我们还有一款更现代的器件、具有独立电源的 R-R 输入和推挽输出(无锁存或修整)。 查看 TLV1871 -这种配置会让您非常满意。