This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2891:通道间的串扰、不对称性(数据表图5-21)

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2891, OPA891, OPA892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1507575/opa2891-crosstalk-asymmetry-between-channels-datasheet-figure-5-21

器件型号:OPA2891
主题中讨论的其他器件: OPA891、 OPA892

工具/软件:

我正在考虑将 OPA2891 用于 高速伺服(直流/ 100 MHz、但 OPAx891主要负责大约 ~μ V 10 MHz 或更高的信号分量)。 而且、这种高速模拟领域是我 对满足 伺服系统设计要求的不确定性最大的领域。

我正在考虑使用 OPA2891 (以减小电路板尺寸和成本)和 OPA891 (为了能够更简单地微调 快速信号路径中的直流失调电压累积、然后分别针对低于10 MHz 和1 MHz 的内容分支 到较低的精密运算放大器;并且不必担心从我单独的射频输入路径到低噪声信号路径的任何封装内部信号串扰)。  

 仅采用 OPA2891的解决方案非常诱人、但数据表中 OPA2891的串扰系数仅高达10 MHz、并进一步表明从"通道 A 至通道 B"的串扰比从"通道 B 至通道 A"的串扰要少得多。

1.这种巨大差异是真实的,还是一个非常小的样品的影响?

2. 这是什么方向? Ch-A Ch-1是否如中流经 Ch-1的大信号在 Ch-2中引起的误差信号比 Ch-1中引起的大信号小得多?

3.您有10 MHz 之后的典型数字数据吗?

如果能对三个问题中的任何一个做出任何答复、都将非常感激、因为这样可以简化我对哪个两个信号器件可以共享一个物理封装的限制、并会通知我是否应该在电路中的每个点将 Ch-1或 Ch-2用于更关键的信号侧、因为串扰可能会成为问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lari:

    让我来看看这个问题、并询问我们的验证团队。 我会尽快回复您。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lari:

    我能够对您提出的问题有所澄清。 对于我们的大部分交流验证、我们在图中测试了一小部分器件示例。 特别是对于这种串扰测量、该数据已经过测试、结果是可重复的、因此我们认为这是真实的、可以从器件中预料到。 对于您的第二个问题、正确。 通道 A 到通道 B 表示向通道 A 提供信号并测量通道 B 的输出。 我可以查找超过10MHz 的更多数据、但我们可以预计随着频率增加到超过10MHz、串扰会遵循相同的一般趋势。 您是否需要特定的频率范围?

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    谢谢! 知道低频时存在真正的不对称性已经解决了我的大多数问题 、因为更好的通道分离方向应该足以满足我在几 MHz 以下的需求(因为它还可以更好地了解通道分离的预期单位到单位差异)。

    在10 MHz 之后、最好知道大约~μ V 30 MHz 处的预期通道间隔、尤其是因为在较低频率下的串扰方向有非常急剧的上升。 对于解补偿 OPA892、这一点更加明显、它 在图5-20中的斜率在3和4 MHz 之间发生了急剧变化、然后8 MHz 的性能已经变得更差。

    此致、

    拉里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lari:

    我向您发送了一条私人消息、如果需要、可以离线继续此操作、因此我将继续并关闭此主题。

    此致、

    Ignacio