This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:4.5V 正电源下的最大共模输入电压

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1513694/opa858-maximum-common-mode-input-voltage-at-4-5v-positive-supply

器件型号:OPA858

工具/软件:

您好:

我尝试将 OPA858作为 APD 的 TIA 运行(如数据表原理图中所示)、并希望实现尽可能大的输出电压摆幅。 我在4.5V 和0V +/-电源之间运行。 我可以提供的最大输入失调电压是多少? 我知道+5V 电源电压为3.4V、但我想确认4.5V 电压为多少。

感谢你的帮助。

此致、

Dharani Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电压降低0.5V 时、最大输入电压也降低0.5V、即2.9V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Dharani、

    OPA858 输入共模范围比正轨低1.6V (max)、因此、对于4.5V 电源、输入最大可达到2.9V。

    此致

    Anant  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、我有点困惑、因为在+3.3V 电源的数据表中、共模输入范围(高电平)指定为1.9V (典型值)、即距正轨1.4V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保证限值始终比电源轨低1.6V。 典型值始终比电源轨低1.4V。