This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH34400DRLEVM:适用于 LiFi 的光电二极管

Guru**** 2826835 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH13000RQEEVM, LMH34400, LMH13000, LMG1025-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1505703/lmh34400drlevm-photodiode-for-lifi

器件型号:LMH34400DRLEVM
主题中讨论的其他器件:LMH34400LMH13000、LMH13000RQEEVM、 LMG1025-Q1

工具/软件:

请告知使用 LMH34400时为 Lifi 使用的光电二极管?  

谢谢

Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    为 LMH34400集成式 TIA 选择光电二极管之前需要考虑的几个参数

    1. 光电二极管的结电容 将决定电路的带宽。 如下所示、光电二极管电容越高、TIA 带宽就越小。
    2. 集成了环境光消除电路和输入电流钳位、针对光电二极管中的灌电流进行了优化、这意味着它针对进行了优化 光电二极管的负偏置电压。  

    考虑这些参数、您可以为 LMH34400选择合适的光电二极管。

    此致、
    Aditya Gosavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我找到了 S5973。 它不便宜。 我计划对-Vbias 使用-10V 电压。  一种选择会带来其他问题。  应为-10V 选择哪种低噪声直流/直流转换器。 哪种发射器适合 LED 或激光。 :):( Andrew.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    让我检查一下、然后返回给您。

    此致、
    Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    有关如何选择直流/直流转换器、请参阅:  

    对于激光驱动器、请查看:  

    此致、
    Aditya Gosavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew lmh13000部件类型是否适合 LiFi 应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我认为它会起作用。 LMH13000RQEEVM 非常新、演示不出售。 我有 LMG1025-Q1。 我想测试这个想法是可行的。 我想将信息传输到无人机、最远可达300米。 在一个方向上启动器。   PS: github.com/.../laser_audio_sim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.ti.com/.../LMH13000RQEEVM

    请查找 LMH13000 EVM 的链接。

    另请注意、LMH13000可使用 VSET 引脚轻松进行数据振幅调制。

    LMH13000等器件可 使用 LVDS 引脚单独控制 IOUT 振幅(使用 VSET 引脚)和 IOUT 脉冲宽度。 这样可以轻松控制 IOUT、从而轻松控制激光功率输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有疑问请 TI 专家。 在激光905和高功率下、还有 LMG1025有哪些驱动器可以驱动功率较低至1安培、频率高达100 MHz 的蓝色和绿色激光器?  LMH13000 - 尚未出售。 我不想等待六个月来测试这个想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lmh13000已完全推向市场、您将在本周结束前在 TI 上看到不带预览标记的更新材料。

    如果您愿意、我们可以免费为您发送一些样品、不会有任何问题  

    您还可以在 TI.com 上看到一个完全发布和更新的数据表  

    请随时通过 shree@ti.com 与我联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道 TI 使用此电路板的应用场景是什么? 输入 C2处有一个电容器、输出 C7处有一个电容器。 您是否计划连接光电二极管或 APD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、  

    C2和 C7电容器用于对 TIA 输入和输出进行交流耦合、或阻断任何直流电压。 如果要偏置 APD、则需要通过 Vbias 连接偏置电阻器。  

    此致、
    Aditya Gosavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我想了解为什么有必要对 TIA 执行此操作。 系统将继续运行  

    我失去了乐队。 因为恢复速度不会最快。  为了获得良好的 Lifi、带宽始终是不够的。  如何有效设计和优化 LiDAR 系统的 TIA 接口| Analog Devices 

    Ragards、

    Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我来检查一下、回到您 Andrew 那里。

    谢谢、
    Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    在这里、您是考虑权衡因素的正确选择。 交流耦合主要用于阻断直流失调电压并允许 TIA 输入/输出的独立偏置、这在需要偏置灵活性的集成系统中非常重要、尤其是在连接光电二极管或 APD 时。

    也就是说、它确实会引入高通滤波器效应(由耦合电容器和输入电阻设置)、这可能限制低频响应、从而降低有效带宽。 在 LiFi 或激光雷达等高速应用中、务必谨慎调整这些元件的尺寸、确保将对所需信号带宽的影响降至最低。

    希望这澄清事情—如果需要、乐意进一步讨论。

    此致、
    Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我买了您的套件、但没有看电路。 现在将其用于 LiFi。 我需要对其进行更改、拆焊并更换元件。 电容器可以轻松替换为电阻器。 但为了保护输入、我需要放置一个小容量 TVS。  也许我 需要剪板等. 我只有一个套件。 :(  可能 Kit 会在货架上,我会做我自己的板.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    如果要将 TVS 二极管置于输入电压、可以使用 SMA 连接器及其相邻的 GND 引脚连接二极管。 请参阅下面的屏幕截图-

     

    我不确定我是否明白您为什么需要切割板-您能澄清一下该部分吗?

    此致、
    Aditya.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我完全忘记了 SMA。 也许您可以推荐合适的电视?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、  

    请查看 TI TVS 二极管产品系列: https://www.ti.com/passive-discrete/diodes/tvs-diodes/products.html 、根据您的要求选择合适的 tvs 二极管。

    此致、

    Aditya.