This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA133:稳定时间

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: INA133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1514142/ina133-settling-time

器件型号:INA133

工具/软件:

你好、员工

INA133 (SBOS115A)第7页稳定时间测试条件为 Vs =±15V。
当0.1%、CL = 100pF 时、它指定为4μs (典型值);当0.01%、CL = 1000pF 时、它指定为5.5μus μ A (典型值)。
但是、在图5-18的图中、​​±15V 时的值不是4μ Ω 和5.5μs。
它在0.1%、CL = 100pF 时可读为4.5μs (典型值)、在0.01%、CL = 1000pF 时可读为8.5μs (典型值)。

稳定时间测试条件与图5-18中的稳定时间测试条件之间有何差异?

此致
cafain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:  

    感谢您提请我们注意这一点。 0.01%的测试条件下 CL 有一个拼写错误、CL 应为 CL = 100pF。 我们将在下一个数据表修订版本中对此进行更新。 典型规格和图之间存在一些预期差异、因为典型图将是测量数据、可能因工艺批次而异。  

    此致、
    Ashley