This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:TI 器件的 SN 焊接指南

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1512628/ina180-sn-soldering-guideline-for-ti-parts

器件型号:INA180

工具/软件:

您好、TI 专家。

请告诉我 TI 器件的 SN 焊接指南

因为我的客户告诉我、他的工厂无法 顺利进行 INA180A2QDBVRQ1的 SN 焊接

谢谢你。

Niko Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niko、

    我们在此处提供了焊接推荐指南: ti.com/lit/pdf/snoa292 、以及在此处焊接器件的绝对最大额定值: ti.com/lit/an/snoa549d/snoa549d.pdf

    一般而言、这些指南将参考 JEDEC J-STD-020中有关可焊性的行业标准、该标准也适用于 INA180A2QDBVRQ1。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我的客户  顺利使用了2022年 DC 的 INA180A2QDBVRQ1、但2024 DC 的器件不 能正常使用。
    这些是2023年6月的 PCN、并通知 NiPdAu 铅涂层已更改为 哑光锡。
    是否可以提供  与引线镀层密切相关的焊接材料、焊剂、温度建议或其他改进意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉、我没有意识到您提到的是包装完成。 本应用手册讨论了两种镀层在焊料湿性和强度方面 的差异:www.ti.com/.../szza035a.pdf。 根据本文档、在标准 JEDEC J-STD-020条件下、锡哑光镀层和 NiPdAu 镀层之间没有明显差异、因此我建议您查看这些条件以获取建议。

    我还可以与包装团队核实、看看他们是否对此情况有任何建议。

    谢谢、

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉、我没有意识到您提到的是包装完成。 本应用手册讨论了两种镀层在焊料湿性和强度方面 的差异:www.ti.com/.../szza035a.pdf。 根据本文档、在标准 JEDEC J-STD-020条件下、锡哑光镀层和 NiPdAu 镀层之间没有明显差异、因此我建议您查看这些条件以获取建议。

    我还可以咨询内部包装专家、看看他们是否对此情况有任何建议。 您能否分享目前使用的焊接工艺、以便我们能够根据这些信息提出建议?

    谢谢、

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以分享的图片和任何其他详细信息也将有助于我们跟进此事。

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Levi:

    抱歉、无法进行更多的焊接工艺。 请查看所附的详细图片和温度报告。

    如何使焊料较高 但 对其他元件没有影响、您能帮我找到解决方案吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Levi、 这里是焊锡膏品牌- Alpha OM-325供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您提供的信息。 我注意到我在上面链接的报告中使用了 SAC405焊料合金、而您使用的是 SAC305合金。 这是一个小的区别,但也许这是你可以尝试看看它是否有区别. 为了澄清一下、您正在考虑的问题是引脚的完全湿性问题?

    谢谢、

    Levi DV