This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2383:出色的替代选择

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV333, TLV2333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1514576/opa2383-best-alternative-selection

器件型号:OPA2383
主题中讨论的其他器件:TLV333TLV2333

工具/软件:

尊敬的团队:  

您能否为低于竞争对手的产品推荐具有成本效益的最佳 P2P 解决方案? 应用是 E-cig、主要规格是 Vos 和 Ibias。  

DIO2372MP8_MSOP-8_-40 -125℃

DIO2361ST5_SOT23-5_-40 -125℃

对于 DIO2372MP8、最佳解决方案是 OPA2383DGK、对吗?  

我注意到对于 DIO2361、我们提供了 SOT23-5 p2p 解决方案、哪一个更适合?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    我们知道终端应用吗? 信号源是什么?

    我们可以通过电子邮件与您联系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、已经发送了电子邮件、请问您是否提供支持? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      就性能而言、最接近 DIO2372MP8和 DIO2361的是 TLV333和 TLV2333。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:  

    您提到的器件的偏置电流过大、是否有其他解决方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么您的客户担心输入偏置电流(IB)? 对于 TLVx333、没有合理的理由担心、因为 斩波放大器中的输入偏置会导致此问题 随着每个时钟周期而改变方向。 因此、不会导致整个输入阻抗范围内的 IB 直接转换。 唯一需要关注的是 匹配 在正负输入偏置电流尖峰与 TLVx333 IB 尖峰的匹配之间非常好、因此可承受高达1M Ω 的源电阻、 而不会显著增加 输入失调电压、详情请参阅下文。

    有关 TLVx333等斩波放大器内部工作的更多详细信息、请阅读以下链接中的白皮书:

    https://www.ti.com/lit/wp/sboa586a/sboa586a.pdf?ts = 1747674702003&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FOPA387