This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2197:V+接地、输入电压范围为0V 至0.1V;过轨输入

Guru**** 2615865 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA197, OPA2197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1515369/opa2197-operation-with-v-tied-to-ground-and-inputs-between-0-0-1v-over-the-rail-inputs

器件型号:OPA2197
主题中讨论的其他器件:OPA197

工具/软件:

您好:

我希望使用 OPA2197/OPA197、其中 V+接地、V-约为-12V、-IN 和+IN 介于0V 至0.1V 之间。

可以让输入略高于 OPA197/OPA2197的 V+电源(又称为超轨输入)并且仅运行单个 V-电源吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许的共模电压范围结束于比正电源高0.1V、因此这是允许的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mischa:  

    [引用 userid="475838" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1515369/opa2197-operation-with-v-tied-to-ground-and-inputs-between-0-0-1v-over-the-rail-inputs "]允许输入略高于 OPA197/OPA2197的 V+电源(又称过轨输入)并且只运行单个 V-电源吗?

    根据 Clemens 的评论、这里是 ABS。 最大 OPAx197运算放大器中的额定值。 输入信号取决于输入信号类型、同时提供共模或差模输入信号。  

    和-in 和+in 之间为0-0.1V。

    此说明被视为输入端的差分电压、允许0V 至0.1V、而不会出现 EIPD 问题。

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond