This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:电压限制

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1515566/ina226-voltage-limitation

器件型号:INA226

工具/软件:

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers-internal/f/amplifiers-internal-forum/1490861/ina226-in-in-?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=INA226%20IN-#

您好的团队、

我的客户有我在上述 E2E 上发布的此类应用。 IN+连接到 GND、因此 IN-存在负电压。

并且客户正在运行升压测试、发现共模电压可能超过-0.3V。 您能帮助确认风险吗?

 芯片在-0.3V 以上的情况下能否以 ns 级或 us 级为单位承受? 还有其他意见吗?

BRS

Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    实施细节。  Vdiff=-Iload*Rsense=-485mV、且 VCM 约为 -Iload*Rsene/2=-242.5mV、但客户反馈、在很短的时间内、VCM 超过-0.3V、并需要确认风险。

    BRS

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    如果电压低于 -0.3V、即使短暂地低于也可能会损坏器件。 您需要添加保护电路以防止电压低于-0.3V、或者将器件的 GND 引脚移至 IN-。

    此致、
    Mitch