This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:MFB 滤波器文档错误的设计方法?

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, OPA820, ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1513752/ths4551-design-methodology-for-mfb-filters-doc-error

部件号:THS4551
主题中讨论的其他器件: OPA820ADS127L11

工具/软件:

我尝试按照标题为 ADC 接口应用中 MFB 滤波器的设计方法应用报告中描述的过程使用 THS4551设计二阶巴特沃斯滤波器。 为了验证计算结果、我首先尝试在第8页上重新创建 OPA820的示例。 但是、使用公式9获得 R2目标最大值的结果不同。 该文档显示答案为366欧姆、但得到的电阻为566欧姆。 请注意、为了使该值更接近、需要将 e_n 从 NV 转换为 PV、使其与 I_n 匹配

我正在使用 T= 300K 和 k= 1.38e-23

文档中是否有错误或我是否有问题? 文档不指定任何尺寸数量的单位。

此外、WEBENCH 在线滤波器设计器似乎与文档不一致、但缺少噪声分析。

以下是指向应用报告的链接:

https://www.ti.com/lit/an/sboa114/sboa114.pdf

此致、

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marc、

    我将跟进并检查您的工作到目前为止;有时方程或示例显示错误或省略澄清步骤。

    我是否可以了解您的目标滤波器设计要求?

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要一个100kHz、直流增益为2的二阶巴特沃斯低通滤波器来驱动 ADS127L11 ADC。 我想使用 THS45551来实现它、以便为 ADC 产生差分输入、并以尽可能低的噪声(高达50kHz)实现。 我原始文章中的应用报告中概述的设计过程似乎足够简单、但我不明白为什么我无法重现报告中的 OPA820结果示例。

    此致、

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marc、

    以下是先前讨论使用 MFB 滤波器报告时的一些注意事项的主题:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/835894/opa820-design-methodology-for-mfb-filters

    除 ADS127L11数据表外、我还建议参考 THS4551数据表。  THS4551数据表的第10.2节显示了二阶100kHz 巴特沃斯 LPF 有源 MFB 的类似电路。

    报告中的计算存在错误和注意事项;我将验证所选滤波器类型的数字。  WEBENCH 具有局限性、即适用于高速使用并考虑 MFB 差分有源滤波器。

    如果您只需要滤波器结果、我可以从另一种工具获取输出、从而为二阶 MFB LPF 巴特沃斯响应提供起点。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    前面的线程确实表明该文档的方程中存在错误。 在平方根(en/2kT)下、^2应为(en*in/2kT)^2。 还阐明了该公式预计在 V 和 A 中输入 en (OPA820为2.5e-9和1.7e-12)。 该文档链接自 THS4551数据表、因此使用正确的公式和单位对其进行更新似乎非常有帮助。 让电子表格可用于进行计算也会很好。

    请分享您为我的筛选条件得出的结果、以便我可以将其与基于文档和电子表格的我自己的计算结果进行比较。 以下是参数:

    THS4551、二阶巴特沃斯低通

    F0 = 100kHz

    直流增益= 2V/V -> THS4551数据表中的示例为.2

    此致、

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marc、

    当我按照第8页中 G = 2V/V 的 OPA820示例以及 Michael 针对公式9提出的修正后、得到的 R2 = 332.2954826。  这是通过一些快速舍入计算得到的、我可以查看以调整设计方法指南中计算出的~366欧姆值。

    我不确定您是如何达到~566欧姆;如果可能、您可以分享您的工作和数学信息吗?

    至于目标滤波器设计、我可以使用单独的工具针对给定的 RF 值提出建议。  如果我们要使用我们正在讨论的方法构建滤波器、我将使用与您以前相同的方程。  如果您觉得有价值、我还可以通过 THS4551的100kHz G = 0.2V/V 示例的数学运算来了解我在该主题上的接近程度(或确切程度)。

    我没有原始电子表格、但可能有一些地方可以查找它。  至于改进 FDA 的滤波器计算、我们确实考虑了一些内部工程来更新和改进该流程。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    我现在也得到了366与你发布了链接的之前对话的更正. 感谢你的帮助。

    此致、

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marc、

    很高兴听到这个消息!  如果您需要理论、计算或设计问题方面的更多支持、请通过主题或直接联系我们。

    此致、

    Alec