This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1922:不确定输出

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1517735/tlv1922-indeterminate-output

器件型号:TLV1922

工具/软件:

您好团队:

我希望在我的设计中实现 TLV192x、但我对 IN+= IN-时的不确定状态感到困惑。 数据表指出"输出状态由内部偏移电压的随机极性决定"。 因此、在相等的输入期间、比较器 "只看到"偏移、并且默认为该极性?  在这些等量输入情况下、是否有办法将信号拉至低电平?

谢谢、

Erika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除非使用另一个具有较低输入失调电压误差的比较器、否则无法检测到这种情况。

    您尝试解决的实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    希望得到以下真值表。 我不确定这是否是解决此问题的最佳器件、可能需要改用分立式逻辑。  

    谢谢、

    Erika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erika、

    分立式逻辑会有相同的问题、实际器件也会具有不同的失调电压和阈值。

    您不能在相同的*精确*级别有两个比较器输入。 如果您在输入端看到1.33335V 和1.33335V、您会输出什么?

    比较器只能告诉您一个输入是否高于另一个输入。 它没有"相等"输出。

    在现实世界中、比较器具有亚毫伏的输入失调电压。 失调电压绝不会为0.0000V、即使如此、除此之外还有随机放大器噪声、从而会在0V 时引起抖动。 由于输入彼此以微伏为单位、因此输出可能会对内部噪声进行"抖动"。

    对于实际器件、±mV 内部失调电压会增加内部失调电压。 由于失调电压的分布(可以是正的、也可以是负的)、当 IN+= IN-时、器件之间输出高电平或低电平的几率为50/50。

    如果两个*电路*输入均为零、通过将轻微偏移(几 mV)插入比较器的一个输入、正确的设计就预先确定了输出状态。 这可以通过对一个输入轻微偏置来完成。

    TLV1922具有大约±3mV 的内置迟滞、当接近零时有助于消除"抖动"、但它不会确定0V 时的输出状态。 设置状态需要外部偏移。

    您能描述或提供您的电路原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    我意识到我误读了输入电压电平、因为有一个电平会更高、这会导致上表中出现。 我们可以继续、关闭这个主题。 感谢您的深入评估Slight smile

    此致、

    Erika