This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186-Q1:IN+和 IN-线路的输入电阻

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1517771/ina186-q1-input-resistance-for-in-and-in--line

器件型号:INA186-Q1

工具/软件:

您好:

您能帮我了解一下、如果我们在 IN-和 IN+线路输入端使用10R 或100R 以及220pF 电容器作为 RC 滤波器、则功能差异有多大。

我想了解使用10R 或100R 对放大器输入线路的影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asha:

    DS 的第8.1.3节 对此进行了详细说明。

    滤波电阻器在设置滤波器的转角频率方面发挥着作用、它们也会导致器件的增益误差。 您将在数据表中找到详细说明。

    此致、

    Holly