This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:设计检查

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1515541/tps61322-design-check

器件型号:TPS61322

工具/软件:

您好的 团队、

客户使用 TPS613221A 在其设计中获得3.3V 电压、他们遵循 EVM 设计、您可以帮助检查以下设计吗?

输入电压最大值2.5V。  

4.7uH 是否是最推荐的电感器?

此致、

Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    设计很好,从我的侧面。 您已经很好地遵循了推荐规则。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nini:

    还有一个问题、对于引脚3引脚5、它们是 NC 引脚、为什么 EVM 将引脚3连接到 GND、将引脚5连接到 OUT?

    这是否必须遵循规则? 还是也可以将其悬空?

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    最好将其焊接到 PCB 上、不要因物理应力而悬空。 您可以连接到 GND 或 Vout、具体取决于哪一个很容易接近。