This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4532:关于错误的输出波形。

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1501683/ths4532-about-wrong-output-waveform

器件型号:THS4532

工具/软件:

你好、团队。

客户使用 THS4532设计增益电路。 增益设置为2k/845R=2.36  

理想情况下、输出为2.36V、但只有1.839V。 有什么我没有注意到的吗? 谢谢  

VIN=1Vp-p /偏移=0.5V

VCC = 3.3V  

PIN4 (Vocm)= 1.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy、

    您是否在使用1V 峰峰值正弦波输入电压或1V 振幅(2V 峰峰值)正弦波?  如果您从1.5V 摆动1.84V、则应该以3.3V 的电压摆动至正电源轨。

    我会尝试使用一个幅度为500mV 的较小波形(与1V 峰峰值输入波形相同)、然后查看是否获得了适当的振幅。  您的输出共模电压设置为1.5V、这是两个输出驱动交流输出信号的基准电压。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    绿色波形是输入信号。 0~1V 失调电压为0.5V

    增益设置为2.36、但输出不符合预期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    客户将增益设置更改为5.1 (1K 和5.1K)

    绿色是大约0.5V Vp-p 偏移0.25V 的输入

    VCC 为3.3V。

    但 Vo (黄色)输出仅2Vp-p 增益约为4。 有可能吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy、

    我将为您在仿真中对此进行测试。 您能否提供代表您的项目/应用的输入信号?  我将使用增益电路并运行一些仿真、以确定该电路的适当运行方式。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    增益设置为2000R/865R =2.37

    输入信号为1Vp-p (0V~1V) 偏移0.5V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    您能更新吗? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    您能更新吗? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy、

    我正在处理更新。   

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    您有更新吗? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy、

    FDA 输出上的负载是多少?

    测量或模拟空载 FDA 可能会产生仿真器的变化或假设。

    为了获得最佳结果、我应在数据表条件下(如电气特性表或典型特性曲线中)进行仿真、以对 SPICE 模型进行基准测试。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    客户使用电位调节器、但 输出电压似乎不符合预期。

    任何设置是否有意义?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy、

    您可以让客户尝试此链接中的 FDA 计算器吗?

    https://dev.ti.com/gallery/view/CircuitDesignStudio/Analog_Circuit_Design_Studio /ver/1.0.0/

    我们希望您提供任何反馈。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    您能给我一种在 Vin=1Vp-p offset=0.5V 且输出为2.33V (0至2.33V)时可支持设计的设置吗? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy、

    是否希望输出以(2.33 / 2) V 的直流偏置为中心?  或者、在上述原理图中、您希望输出以1/2 Vs (1.65V)或1.5V 的原始 VREF 为中心吗?

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    客户希望在上述原理图中原始 VREF 为1.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy、

    谢谢、本周我将为您提供一个电路配置。

    此致、

    Alec