This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:丝绸信息

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1516501/tlv9062-silk-information

器件型号:TLV9062

工具/软件:

嗨、我的客户刚收到2种 TLV9062丝。 PCN 变化是否会导致丝印差异? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey:

    不同的组装地点的标记样式可能略有不同。 他们使用不同的标记设备。

    左侧的一个于2024年2月在马来西亚组装。

    正确的传感器于2022年9月在菲律宾组装。

    两者都是有效的批次代码。 两者包含同一芯片。

    两者都与每个工厂的标记一致。

    但是、较旧的"294"是较旧的"G3"锡铅镀层。 当前镀层为 NiPdAu ("G4")。

    自推出以来、它们一直都是这样、所以没有标记 PCN。

    我没有看到针对 TLV9062标记的 PCN、但请注意 TI 会将 TI 范围的标识更改为"点"样式。